This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:当输入电压变化时、焊接试验电路板输出电压卡在-0.67V

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TL072, TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705689/tl072-soldered-breadboard-output-voltage-stuck-at--0-67-v-as-input-voltage-varies

器件型号:TL072
主题中讨论的其他器件: TL074

我对下面的电路进行原型设计、以实现我正在处理的综合项目。 我对模拟合成和运算放大器还比较陌生、但到目前为止、我已经设法解决了我的大多数问题。 我使用具有虚拟接地的单节9V 电池来运行电路、因此我没有使用+/-12V 电源、而是使用+/-4.5V 电源、因此我对电路做了一些更改。

  • 我使用的不是 TL074、而是 TL072 (毕竟不需要两个滤波器)
  • R45 3mΩ-> 4.7MΩ
  • R152和 R153 1.5MΩ-> 3mΩ
  • C7和 C8 0.0022 ->.001uF。 (我在原型设计时混用了我的器件、可能不应该交换这些电容器)
  • PN4391 -> PN4393 (我进行了替换、因为这正是我所拥有的)

首先、如果有人建议更好地将此电路调整为+/-4.5V (或一种简单的方法来增加电压、而无需我出去买东西)、我会感谢您的任何输入。

电路。 我在试验电路板上进行了原型设计、电路似乎工作良好。 它的工作原理图并不像原理图所描述的那样(假设我有不同的电源)、但它的工作原理已经足够好了。 但是、当我将其焊接到原型板上时、它似乎完全停止工作。 我设法解决了几个问题、但仍有(至少)个问题我无法解决。 在从一端到另一端扫描 R43时、上面原理图中 U3-B 输出端的电压一直保持在-0.67V、而在试验电路板上的电压范围大约为-1.5V 至-2V。 我使用同一个9V 工作台电源运行两个电路、并通过虚拟接地来模拟由9V 电池供电运行、因此电源不是问题。 此外、我已经多次查看过焊接试验电路板、根据我可以得出的结果、它与原理图相匹配、也没有任何短路。

电路。 我在试验电路板上进行了原型设计、电路似乎工作良好。 它的工作原理图并不像原理图所描述的那样(假设我有不同的电源)、但它的工作效果已经足够好了。 但是、当我将其焊接到原型板上时、它似乎完全停止工作。 我设法解决了几个问题、但仍有(至少)个问题我无法解决。 在从一端到另一端扫描 R43时、上面原理图中 U3-B 输出端的电压一直保持在-0.67V、而在试验电路板上的电压范围大约为-1.5V 至-2V。 我使用同一个9V 工作台电源运行两个电路、并通过虚拟接地来模拟由9V 电池供电运行、因此电源不是问题。 此外、我已经多次查看过焊接试验电路板、根据我可以得出的结果、它与原理图相匹配、也没有任何短路。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、
-Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    检查引脚5、引脚7、R62引脚2和引脚6两端的电压、R43为。
    使用此数据表、可以清楚地了解 U3的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ron Michallick"]Andrew、

    检查引脚5、引脚7、R62引脚2和引脚6两端的电压、R43为。
    使用此数据表、可以清楚地了解 U3的问题。

    [/报价]

    以下是我为工作电路和不工作电路收集的电压:

    R62引脚2 U3引脚5 U3引脚6 U3引脚7
    R43在+处工作   180mV 28.8mV 26mV -1.5V
    R43在-处工作 170mV -28.8mV -31mV -2V
    R43在+处不工作 173mV 28.2mV 102mV -0.6V
    R43在-处不工作 173mV -29.2mV 101.2mV -0.61V

    引脚6上的焊接连接看起来有点问题、因此我添加了一些焊料、然后开始从引脚6和7获得奇怪的读数。 在引脚6上、电压将从90mV 变为35mV、然后决定恢复到100mV 并保持在该值。 此外、我注意到示波器上的输出通常会突发噪声、其中方波输出的增益非常窄(如一个或两个像素)、而高尖峰则可能会高达输出波的两倍。 不过、输入方波是纯净的。 我不知道导致这种情况的原因是什么、但它可能是相关的。 我以为可能是因为我拿了板、但在拿板的同时、他们仍然在场、让板放在桌子上、然后升起、用第三手工具保持不动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我从 R56上断开了 U3引脚7、现在获得了预期的电压。 我检查了 Q3、R152、R153、C7、C8和 R46上的连接、它们似乎都正确、但可能是我弄错了。 正如我在测量了我上面发布的表中的电压后所猜测的那样、似乎有一些反馈经过了我认为是 Q3的栅极(我说、假设是因为我确信我根据适当的引脚连接了它、 总有机会出错了)不管怎样、好消息、U3-B 的输出正常、坏消息、它现在没有连接到任何东西、所以我必须弄清楚反馈问题、如果这确实是在发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新#2:我将导线重新焊接、并修复了导线周围的一些其他连接、滤波器现在工作。 谢谢 Ron。