This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:我?使用 INA260 μ A 来测量负电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705892/ina260-can-i-measure-the-negative-voltage-use-the-ina260

器件型号:INA260

您好,

我想测量 -5V 2A 的电压、我看到数据表显示"共模"电压为-0.3~40V。 那么、我能否将-5V 电压连接到 VIN-引脚以测量电流? 并将-5V 连接到 GND 测量-5V 电压(但 AGND 和 DGND 都是 GND)? 或者将 -5V 转换为5V、然后测量5V 电压? 请参见图。  是这样吗?  或者 、您能否推荐可使用的芯片?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4542993、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  您上面发布的配置仍将违反 IN+和 IN-引脚上的共模绝对最大规格。  下面的配置应该可以帮助您实现所需的功能。  在这个配置中、INA260的接地被设定为-5V 的最低系统电势、同时电源引脚被设定为接地。  为了确保下游电路可以处理输出、需要在输出端级联数字隔离器。  我们精选的数字隔离器可在此处找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好主意,感谢 Patrick!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的欢迎。 很高兴能提供服务。