This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:评估板上的非对称 VSP/VSN

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/706412/pga281-asymmetrical-vsp-vsn-on-evaluation-board

器件型号:PGA281

我有一 个高阻抗测试信号、需要缓冲0至30伏。 放大器输入阻抗必须大于50m、否则电路负载会过大(PGA281满足此要求)。 1/8的增益很好。 组件数据表似乎意味着我可以将 VSP 设置为33V、将 VSN 设置为-3V 并实现这一点。 但是、评估板数据表似乎不允许这样做。 我可以像我描述的那样使用评估板、还是可以进行简单的修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew

    我想您正在查看《EVM 用户指南》第5页的表2。 我可以看到该表有多误导、但它只是指"典型"设置。 使用不平衡的电源时应该可以正常工作。

    此致
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮