This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200输出共模

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705706/amc1200-output-common-mode

器件型号:AMC1200

大家好、

在 AMC1200的数据表中、它规定了最大失调电压误差1.5mV 我想知道如何测试失调电压。 短接 VINP 和 VINN、然后测量输出?  

就输出共模电压而言、当 VDD 介于2.7V 和3.6V 之间时、其规格为1.29V; 当 VDD 介于4.5V 和5.5V 之间时、规格为2.55V。

我的问题是、当 VDD 介于3.6V 和4.5V 之间时、共模电压是多少。

此致!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    请参阅 AMC1200数据表中的图26。 3.6V 至4.5V 之间的实际输出共模将取决于 VDD2电源如何应用于器件。 当 VDD2从3.6上升到~4.15时、共模输出保持在1.29V。 当 VDD2从4.5V 降低时、输出共模保持在2.7V、直到 VDD2达到~3.9V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tom