This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:原理图审阅

Guru**** 2523340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705446/tlv8812-schematic-review

器件型号:TLV8812

大家好、

我使用的是 TLV8812。 请帮助您将原理图作为吹扫进行查看、我们将感谢您的任何评论。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../tgs5042_5F00_application-note_2800_en_29005F00_rev03.pdf

e2e.ti.com/.../TGS5042.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这从根本上说是好的。 我可能会在反馈节点和 C73之间为 放大器2a 添加一个电阻器。  这样、您就可以创建低通 RC 滤波器。 然后在第2阶段中获取额外的信号。 在驱动您的 ADC 之前、我还会包含一个抗混叠滤波器(RC)滤波器。 这是 ADC 的良好做法。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢。

    我已  根据您的意见修改了运算放大器电路(绿色方形)。

    我还更改 了电容器 C31的参数。

    电阻器(R71)和电容器(C73)的值 是否合适?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看上去一切正常。 您可能需要增大 C73的大小并减小 c75以优化滤波。 但这是您可以在原型设计阶段进行优化的东西、因为您的电路中有封装。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    真是个好消息。

    谢谢你。