This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:驱动 ADS4222的 THS4551

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS4222, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705739/ths4551-ths4551-driving-ads4222

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS4222THS4541

您好!

 THS4551是否可用于驱动 ADS4222 ADC 的输入?

此致、

Vishak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishak、

    如果您的输入频率较低且限制在10MHz 以下、谐波失真开始降低至-50dBc 以上(请参阅 THS4551数据表中的图13)、则可以使用 THS4551来驱动 ADS4222。

    如果您计划为整个 ADC 频谱提供输入信号、我建议使用 THS4541。 使用 THS4541与 THS4551的优势在于、THS4541的抗混叠滤波器实现方式与 THS4551相比可能更低。

    此致、
    Rohit