This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324A:LM324A 内部钳位二极管电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM2902K, LM324K, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705769/lm324a-lm324a-internal-clamping-diode-voltage

器件型号:LM324A
主题中讨论的其他器件:LM324LM2902KLM324KLM358

您好、支持团队

我想知道内部钳位二极管的 Vf

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    二极管电压随电流和温度的变化而变化。
    哪种二极管有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    钳位二极管如下图红色圆圈所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色、

    只有 LM324K 和 LM2902K 在输入引脚上具有 ESD 单元。 所有 LM324型号都具有作为 PNP 基极节点一部分的寄生二极管。

    LM324 VF (25°C 时)将类似于该 LM358输入曲线。 (我没有存档的 LM324曲线)。  确切的值并不重要;关键点是低于-0.3V 可能会导致输出相位反转、并使用外部电阻器将电流限制在-1mA 或更低、从而降低器件应力。