This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180:交流侧电流感应

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705731/ina2180-ac-side-current-sensing

器件型号:INA2180
主题中讨论的其他器件:INA240

大家好、

 我的客户正在寻找用于检测交流电机(220VAC 侧)的电流感应。 电流为0A - 2A。

 如果我们想解决基于分流器的问题、有什么建议? 如果我们想使用大型感应来实现它、有什么建议吗? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您深入了解该论坛。  我们通常推荐用于电机应用的器件是 INA240。  这是一种基于分流器的电流感应解决方案、可用于高侧、低侧和直列式感应。  至于磁传感、我们有一些您可以使用的霍尔传感器。  可以 在此处找到这些内容。  只要您的电机控制信号低于20kHz、这些信号就能为您提供帮助。