This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:能否将内部 TIA 电阻器与 C1/C2上的外部电阻器结合使用

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705284/lmp91000-can-i-use-the-internal-tia-resistor-in-conjuction-with-external-resistor-across-c1-c2

器件型号:LMP91000

我正在设计一个电路、所需的最大增益小于350k 内部 TIA 电阻、但我仍然希望获得可变增益。  是否可以在 C1/C2上使用外部电阻器来设置最大增益、然后在必要时添加并联的内部电阻以获得较低的增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    根据数据表图、似乎可以连接一个并联电阻器来降低增益。 不过、数据表中建议、当使用外部电阻器时、应将内部反馈电阻器编程为"外部"。 添加并联的外部电阻器也可能会影响输出端的精度。

    您的目标输出电压范围是多少? 此外、您是否使用了数据表图24、25或26中所示的配置?

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图24. 我想它可能会对精度产生影响、我只是想确保它不会产生意外的后果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您澄清配置。 我不知道意外的后果、但如果您在配置方面遇到问题、我会告诉我们。

    谢谢、
    Audrey