This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4137:如何根据 PN 上的实际标记定义生产日期代码:OPA4137U

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705281/opa4137-how-to-define-date-code-from-actual-marking-on-pn-opa4137u

器件型号:OPA4137

PN:OPA4137UA

我们最近从 TI store 购买了此器件、但我想了解如何从实际器件上的标记中确定生产日期代码。

包装单或数据表中的说明中未指明生产日期代码如何解释标记。

在实际器件的正面、标有以下字样的器件

2CAF3CK

OPA4137U

在实际部件的背面、部件标记如下  

N22

f15.

实际器件正面的标记对于所有20个器件都是相同的

另一方面、该器件背面的标记不同。

我假设背面的标记可能与日期代码信息有关、我不确定这一点。

请告知标记的哪一侧定义了日期代码以及如何对其进行解释、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    在您的情况下、生产日期代码是2CAF3CK。 此器件和封装遵循行业标准 YMLLLLS 标准、其中 Y 是生产年份(2012)的最后一位、M 是月份(1月1日、2月2日、9月9日、A 10月、B = 11月、C = 12月)。

    更多顶部标记信息可在以下位置找到: www.ti.com/.../topsidemarkingformats.tsp

    希望这有所帮助、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时响应。
    但是、我无法从标记中定义生产日期代码。

    正如您在上面提到的、定义生产日期代码的标记将是"2CAF3CK"

    我知道"2"是今年(2012年)的最后一位数字。
    但我无法解释剩余的标记"CAF3CK"
    C =十进制
    A = OCT
    F =?
    3=?
    C =十进制
    K =?

    请提供建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的标准格式为 YMLLLLS、其中 Y=年、M=月、LLL=批次代码、S=生产站点。

    只有前两个数字/字母决定日期。

    保罗