This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电流传感器和功率监控器常见问题解答链接

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704915/faq-current-sensors-and-power-monitors-faq-links

E2E 论坛中的许多帖子可指定为常见问题解答或常见问题解答。 为了让您快速创建系统并实施电流和功率感应解决方案、此处提供了指向这些常见问题解答帖子的链接。 随着时间的推移、更多公共帖子可指定为常见问题解答、因此可能不会在此处列出、但可以在此论坛中搜索。

器件规格:

总线电压监控器的输入偏置电流和输入阻抗规格是什么?

我如何知道电流感应放大器或 OPAAS 的输出摆幅?

测量 PWM 信号的带宽注意事项、特别是使用 INA240

器件保护:

如果我限制输入电流、为什么可以超过绝对最大额定电压?

保护电流传感器并防止其输入电压超过-0.3V 绝对最大额定值的一些方法是什么?

添加 TVS 保护二极管的注意事项

 

系统级注意事项:

为 I2C 总线选择上拉电阻器。

电流感应放大器的电源定序注意事项是什么?

电流传感器的闭环输出阻抗(ZOUT)是多少?如何补偿该输出以实现容性负载稳定性?

 

误差分析:

基准引脚上的外部电阻器如何影响电流感应放大器的 CMRR 和增益误差?

测量小电流电平的关键误差源是什么?

 

器件特定注意事项

使用 INA3221和 INA219等高侧电流传感器的其他方法是什么?

如何在电流感应中使用功耗累加器、尤其是对于 INA233

使用 INA193、INA194、INA195、INA196、INA197测量20mV Vsense、 INA198、INA270或 INA271

内部分流器 INA250是否可以与 PWM 信号串联使用?

《仅使用一个 A2器件的 INA250EVM 用户指南》

介绍 INA199及其 A1、A2和 A3版本的数据表图。

INA199A、INA199B 和 INA199C 器件间的差异

INA21xA、INA21xB 和 INA21xC 器件之间的差异

 

PCB 布局:

使用 INA250或 INA260等器件进行内部分流电流感应的布局建议