This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:输出电流

Guru**** 2988390 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705142/opa376-output-current

器件型号:OPA376

大家好、
我的客户考虑使用 OPA376。

1)
数据表显示了有关 ISC 的后续内容。

我相信 ISC 的条件是 Vs=±2.75V。
我的理解是否正确?
如果答案是肯定的、我想询问 ISC 在 Vs=±1.75V 下的值。

2)
图12显示了 Vs=±2.75V 下的"输出电压与输出电流间的关系"
Vs=±1.75V 下是否有"输出电压与输出电流间的关系"图?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    短路保护的起点是 Iout 与 Vout 间的关系图的拐点、如下面的红色箭头所示(+25mA/-45mA)。

      

    根据电源电压、连接点和电阻负载的值(因此、输出电压的值)、短路电流会有所不同; 例如、对于+/-2.75V 电源和 RL=0、Vout=0V、因此短路电流将为+35mA/-53mA (请参阅上面的绿色箭头)、而对于+/-1.75V 电源和 RL=0、短路电流将为+32mA/-50mA (请参阅下面的蓝色箭头)。