This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331-Q1:通过 AEC-Q100认证

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331-Q1, LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/705164/lmv331-q1-aec-q100-qualification

器件型号:LMV331-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903-Q1

团队、

您能否分享 LMV331-Q1汽车认证的认证摘要?

在数据表中找不到任何对 AEC-Q100的引用。

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 B

    该器件不符合 AEC-Q100标准。 我相信您正在寻找各种资质、例如您在 lm2903-Q1数据表中看到的资质。

    您的系统要求是什么?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    非常感谢。
    我将在离线时与您联系以进行讨论。

    谢谢、此致、
    B