This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902输出波形失真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704948/lm2902-lm2902-output-waveform-distortion

器件型号:LM2902
主题中讨论的其他器件: TLV9064

你好!

我想使用 LM2902来构建 LPF 电路。 原理图如下所示。  单电源:5V

我的问题是:无论我更改放大倍数还是增大输入信号的幅度、输出信号的 Vpp 值都将限制在2.5V 以下。 当 Vpp 超过该值时、波形将失真。  当我尝试移除 C4时、该电路成为典型的 mu 电路。 但 上述问题仍然存在。  

感谢您的关注!  

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘建德

    为了支持2.5Vpp 的50kHz 正弦波、需要大于0.39V/us 的压摆率  

    SR = Vpp * PI * f = 2.5V * 3.14 * 50kHz = 0.39mV/s = 0.39V/us  

    LM2902的典型压摆率为0.5V/us、接近于公式结果。

     

    对于5V 电源、改用 TLV9064将极大地提高性能。