This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:THS3217电源

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704627/ths3217-ths3217-supply

器件型号:THS3217

您好!

我使用电路板上的 THS3217、该器件的供电电压为+6/-6V。

我只使用 D2S 器件、我们没有连接 OPS 电源器件(引脚13和7nC)。

在开始阶段、我想说+supply 需要很长时间才能到达+6V (~20ms)、而-6V 速度非常快(~1µs)

专用于+6V 的 LDO 能够提供高达200mA 的电流。  

这种行为是否正常?

我想知道在开始阶段是否需要该组件、该组件是否需要受 LDO 限制的电流峰值。

我尝试使用实验室稳定电源直接为组件供电、但电流限制为100mA。 在此配置中、我们可以看到过载电流二极管在启动阶段导通。

然后、我也想提供 OPS 零件、但结果是类似的。

您能否提供有关此组件电源的更多信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geoffrey、

    您是否可以测量和报告从 THS3217电源汲取的电流? 实验室电源应该能够告诉您。

    如果实验室电源在启动阶段提供过载电流二极管、则原理图或布局中存在错误连接的情况。 那么、您是否可以附加原理图? THS3217通常消耗22mA 的电流、而实验室电源上的100mA 电流限制应该足够了。

    因此、我不建议完全断开 OPS 电源、而只连接 D2S 部件、因为 D2S 部件的某些内部电路与 OPS 电源共用。

    数据表的第11节提供了该器件的电源相关建议。 在这里、建议首先将电源引入输出(OPS)级、然后引入输入(D2S)级、在它们之间放置一个 π 型滤波器和去耦电容器。 我强烈建议您浏览第11节、以便正确打开 THS3217器件。

    此致、
    Rohit