This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193:共模电压

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716100/ina193-common-mode-voltage

器件型号:INA193

大家好、

我的客户正在使用 INA193并对数据表中提供的详细信息有疑问。 在当前应用中、客户使用器件来监控75V 电压轨和54V 电压轨上的电流。  

根据数据表第7.3节、我们提到共模工作输入电压范围为12V、但在器件特性中、它被提到为-16V 至80V、您能就此提供帮助吗?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shinu、

    感谢您指出、从最后一个数据表格式转换为最新数据表格式时、似乎存在一些问题。 数据表的早期修订版表明、共模工作范围为-16V 至80V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Patrick。。。