This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6132:VCCL 和 VCCH

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/716250/ths6132-vccl-and-vcch

器件型号:THS6132

大家好、

一个简单的问题是、为什么该器件具有 VCCH 和 VCCL 2电源引脚、为什么我们有2个单独的电源引脚?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    并联键合线有助于降低电感和电阻。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    很抱歉,我的问题误导了我。
    我的问题是为什么我们有 VCC (H)和 VCC (L)两个独立电源。
    我在数据表中看不到任何功能块、因此我无法理解为什么需要两个电源。
    谢谢。
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我想这与 THS6132的 G 类放大器拓扑有关。 G 类使用两个电源、而不仅仅是单个电源。 该器件由较低的电源供电、直至输出余量成为问题。 此时、器件会将输出级切换到更高的电源轨。 这提供了非常高效的设计、因为只有在需要时才会使用额外的电源。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷,非常感谢!!