This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331和 Android

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: LM331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715754/lm331-and-android

主题中讨论的其他器件:LM331

您好!

我已阅读 有关通过音频插孔进行数据通信的文章。

我知道 LM331可用于通过音频插孔在 Android 手机和其他设备之间进行通信。

但我不确定如何使音频信号与 Android 中的 LM331兼容、以及如何在 Android 中分析 LM331中的信号?

任何提示都将对我有所帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredy、

    TI 尚未开发任何特定于 Android 应用的 LM331应用信息。 如果您对将 LM331应用为 V 至 F 或 F 至 V 转换器有任何疑问、我们可以提供帮助。

    此致、Thomas
    精密应用工程