This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:申请 INA300的 IEC60950认证

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715877/ina300-asking-for-the-iec60950-certification-for-ina300

器件型号:INA300

大家好、

INA300是否获得 IEC60950认证?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    感谢您深入了解该论坛。  虽然建议将此部件用于信息技术设备范围不超过600V 的计算机、服务器和电信设备、但我们的规格均未表明它们符合 IEC60950标准。  因此、该器件没有 IEC60950认证。  如需供将来参考、您通常可以在数据表首页中找到器件的认证。  下面的示例显示了 AMC1300x 已通过 UL1577认证: