This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2141:非理想特性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2064, INA141, INA826, INA2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715632/ina2141-non-ideal-characteristics

器件型号:INA2141
主题中讨论的其他器件:TLE2064INA141INA826

我们将 INA2141U 用作测试系统中的差分放大器。 不同负载配置的测试限值为36.4uA +/- 20%和3.6uA +/- 50%。  我正在尝试理解、当 TLE2064输出的电压控制为+/- 1%、负载电阻容差为+/- 1%时、为什么我们允许如此大的容差。

 

INA2141U 的输入失调电压特征是什么? 这是宽规格的原因吗?  您是否有文章解释了 INA2141U 输出如何与理想值不同以及变化的原因是什么?  理想情况下、当 I_LOAD = 3.6uA 时、INA2141U 的输入电压为144.7uV。  INA2141U 的输出应为1.447mV。  容差为+/-50%时、我们允许测试点 J68上的电压介于1.447mV +/- 50%之间。  我想理解为什么。  

 

该电路的目的是测量泄漏电流。 在正常运行条件下、I_LOAD 可能为30mA、因此 J68上的电压可能达到12.06V.e2e.ti.com/.../INA2141-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    INA141的直流特性均在数据表中指定。 在增益为10的情况下、器件的最大偏移电压为+/-100uV。 因此、对于144.7uV 输入信号、可能是的、您测量的值的大约一半是由于器件的偏移电压造成的。 在我看来、这很可能是以这种方式定义您的限制的原因。 如果您想了解不同的误差源以及如何计算误差、可参考 INA826数据表中的表2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    您可以通过校准 INA2141初始偏移误差轻松解决此问题-这可以通过先测量 R45分流电阻器中零电流下的输出电压(对于 ILOAD=0、Vout_cal=10*Vos)、然后从 各种 ILOAD 幅度的所有 Vout 读数中减去 Vout_cal 来实现-请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak 和 Marek。  您的意见非常有帮助。