This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:高精度电流监控器解决方案–1uA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA3221, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715781/ina3221-current-monitor-solution-with-high-accuracy-1ua

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件:INA219INA190

大家好、团队、

 对于精度高达 1uA 的电流监控解决方案、您能否建议使用 INA219与 INA3221中哪一个器件?  

提前感谢

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    感谢您关注我们的产品。 当您说高精度时、您在1uA 或在测量范围内能够承受多少百分比的误差? 使用 INA219和 INA3221、可能很难实现所需的精度。 这可能是由于任一器件的输入偏置超过1uA。 如果您不需要总线或电源监控、我建议您考虑使用 INA190。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将对其进行回顾。

    此致、
    Shai