This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 测量集电极开路比较器的输入失调电压

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715644/measure-input-offset-voltage-of-an-open-collector-comparator

主题中讨论的其他器件:TLC3702

伺服环路实现是否有助于确定集电极开路比较器的输入失调电压?

请帮助了解并使用正确的电路来测量集电极开路比较器的 Vos。

谢谢、

巴拉苏伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bala、

    尽管实现伺服解决方案以确定比较器的电压偏移可能是可行的、但在精密放大器应用工程中、我们尚未这样做。

    由于我们的特定组不处理比较器产品、因此我们可能不是 TI 最好的产品。 通用放大器 E2E 论坛可能会更好地帮助您:

    e2e.ti.com/.../

    如果他们无法提供解决方案、请通过 E2E 与我建立好友关系、我将为您提供一个在线资源、告诉您如何设置传统的基准测试解决方案。 它使用常见的实验室类型设备。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    请参阅 TLC3702数据表的参数测量部分、第10和11页。

    该电路使用具有积分器环路的三角波输入。 这接近于它们在生产中的实际测量方式。

    您将需要一个用于集电极开路输出的上拉电阻器。 但请务必不要使时钟运行得太快、因为集电极开路输出的上升沿和下降沿不对称、可能导致误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas、我在上述论坛中提出了问题。

    当然、如果我没有找到解决方案、会与您联系。