This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:THS6212设计

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715545/ths6212-ths6212-design

器件型号:THS6212

你(们)好  

THS6212是电压还是电流线路驱动器?            

2.如果工作频率在30MHz 以内,则接收端子的最小差分电压约为10mV。  

THS6212在双绞线上(或同轴线)传输信号的距离有多远? 是否有测试数据或理论计算?

3、THS6212 EVM 能否由不带-vs 的24V/0V 单电源供电(不使用12V/-12V)?

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    THS6212是一款电流反馈放大器。 它的输出仍然是电压、但它可以提供大量电流。 您可以 在此处了解更多详细信息。

    双绞线不会产生传输线、信号的可靠性也不会远高于信号波长的1/4。  如果50欧姆同轴线与50欧姆源和50欧姆负载完美匹配、则传输的距离是无限的。

    电压只是两个节点之间电势的测量值、放大器不知道+/-12V 和0V 到24V 之间的差值。 只需确保将电路中的每个节点增加+12V。

    此致、

    肖恩