This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2595:消耗的最大电源电流

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715520/cc2595-maximum-supply-current-consumed

器件型号:CC2595

您好、社区

 CC2595数据表中提到、最大电流消耗@+20.7dBm 输出功率为98mA。

我已经澄清了在工作模式/正常工作模式期间此部件所需的总电流。 它只消耗98mA ?

请提供此器件的详细电流要求。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚:

    CC2595采用 AB 类偏置运行、因此电流消耗随输出功率的变化而变化。 无输入功率时的最小电流为30mA。 20.7dBm 时的最大电流为98mA。 数据表中的图2显示了电源电流与输出功率之间的关系曲线。

    -RJH