This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:当 G=4和100 "增益与温度"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/714563/ina826-when-g-4-and-100-gain-vs-temperature

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA828

您好!

1.INA826
数据表(SBOS562F)第7页[增益与温度间的关系]
特性通过[G>1:±35ppm/℃(最大值)]指定。

用户使用 G=4和 G=10。
当 G=4和 G=10时、[增益与温度间的关系]特性的 ppm/°C 是多少?
※当 G=4和 G=10时、是否有像图34这样的数据?
※请告诉我是否有计算方法。
※图34显示 G>1,但我不认为 G=4和 G=10具有相同的特性。


INA828
器件不同的同一个问题。
数据表(SBOS792A)第5页[增益与温度间的关系]
特性通过[G>1:±50ppm/℃(最大值)]指定。

用户使用 G=4和 G=10。
当 G=4和 G=10时、[增益与温度间的关系]特性的 ppm/°C 是多少?
※G = 4和 G = 10时是否有图29等数据?
※请告诉我是否有计算方法。
※图29所示为 G=100、但我不认为 G=4和 G=10具有相同的特性。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    G>1时给出的技术规格是内部反馈电阻器的温度漂移。 要查看总温度漂移是多少、您可以将该温度漂移与增益设置电阻器的温度漂移一起放入增益公式中。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San

    我感谢这一评论。
    实际上、您能否举一个将外部电阻器的温度系数与增益相关联的公式示例?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ki-San

    我感谢详细的解释。
    确认答案计算结果。

    在数据表中、[G > 1]和"Gian vs temperature (Gian vs temperature)"的额定值为±35ppm/℃(max)。

    但是、当 G=4时、计算结果为±45ppm/℃。
    (当 G=10时、它是±54ppm/℃的结果。)

    考虑到 G > 1的条件被认为包括 G=4、
    我们认为它不会超过±35ppm/℃。

    即使超过35ppm、它是否处于器件的规格范围内?

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    我认为规格存在一些混淆。 所提供的计算 Kai 展示了假设增益设置电阻器以25ppm/C 漂移时的总增益误差 内部 INA 电阻器的漂移性能要比这好得多。 如脚注4中所述、增益大于1的规格不包括增益设置电阻器的影响、而只是 INA 的漂移。 在实践中、如果您有一个理想的电阻器、那么您永远不会看到超过35ppm/C 的增益漂移 但是、由于您的电阻器将具有其自身的漂移特性、因此您最终可能会看到比数据表中指定的增益漂移更多的漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San

    我对同一个问题很抱歉。

    内部49.4kΩ 误差高达35ppm/℃
    ℃假设增益设置电阻器的误差为25ppm/̊ C。
    我了解这是一个总体误差、以防出现这种情况。

    G=4的总误差计算为45ppm/℃、
    ℃我计算得出它将是192ppm/̊ C。

    G=1+(49401.729/16466.18834)=4.00019215

    数学错误吗?

    (__LW_AT__G=10:
     G=1+(49401.729/5488.66278)=10.000685.7→685ppm/℃)

    此致

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    您的计算中出错了。 总温度漂移为 G'/ G - 1。

    Kai