This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:高共模电压

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715203/ths4521-high-common-mode-voltage

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件: ADC3441

大家好           、我的输入信号不是对称的信号,双极信号带宽为40M、电压范围为-50V 至450V(采用 Tina)中的设置、 现在、我想使用 ,以下的电路使用 s4521连接 ADC3441.no、将输入缩放到 1.6vpp。存在问题,输入信号可能具有大约200V 的高共模电压输入、我应该如何修改此电路 来 抑制高共模 电压

我仍然想记录  大约3KV 的高电压、可能是 该信号的共模电压将高达1kV、我应该如何?使用 具有高共模电压的运算放大器或其他?