This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMP7300:在 SPICE 仿真中、单个运算符用作窗口比较器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMP7300, TLV6700, TLV6703, TLV3012, TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/715099/tina-spice-lmp7300-single-omparator-works-as-a-window-comparator-in-spice-simulation

器件型号:LMP7300
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV6700TLV6703TLV3012TLV3011

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、感谢大家的快速响应、

我了解我的分析中出现问题的地方、需要正确阅读数据表。

我不希望比较器输出变为低于1V 的高电平、因此只能将比较器 GND 悬空至高于1V 或提供-1V 的电压? 有什么建议吗?

我们不能像通常的单电源比较器那样使用该器件。  

是否有针对具有单电源的类似器件的建议? LMP7300中的滞后控制是必须的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有集成基准电压的比较器的一般用例、我建议使用具有1.2V 集成基准电压和漏极开路或推挽输出级的 TLV3011和 TLV3012。  如果您需要更高的工作电压、我们提供了 TLV6703和 TLV6700。  这些是具有0.4V 集成基准电压的18V 器件、其中 TLV6703是单通道比较器(同相配置)、TLV6700是包含2个比较器+基准电压的全窗口比较器。  一个比较器配置为反相、另一个配置为非反相、以创建窗口功能。

    卡盘