This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:将射频更改为20kOhm 时、输出电压会降至0.6V?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/714847/lmh6629-vout-drops-to-0-6v-when-changing-rf-to-20kohm

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

团队、

客户正在尝试了解 LMH6629的静态行为。

获取数据表第1页中的"跨阻"电路(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6629.pdf):)
-移除光电二极管(仅用于在静态条件下测试电路、因此无 ID 电流)
-将射频从1.2k 更改为20k 或50k

如果 ID 为0、则 Vout 应为3VDC (根据第1页的公式)、但 Vout 似乎降至近似值。 0.6V
你有解释吗?

是否可以通过 TINA TI 模拟此行为? 您是否已经在 TINA TI 中提供了此"互阻抗"?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    由于 LMH6629的输入偏置电流、在增大反馈电阻时、输出电压会降低。 TINA-TI 模型也显示了这种行为、但不会达到您所观察到的程度:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    与许多 TIA 一样、该放大器的单位增益不稳定。 它们在设计时考虑了二极管电容、这会在反馈路径中引入零点(增益波特图中的极点)、这通常不需要单位增益稳定性、而这会被牺牲以获得更多的环路增益。 如果要执行此类测试、应为二极管放置一个电容器。

    此致、

    肖恩