This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:隔离式电压测量

Guru**** 2591060 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200-Q1, ISO224, AMC1211-Q1, AMC1311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/714734/amc1211-q1-isolated-voltage-measurement

器件型号:AMC1211-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200-Q1ISO224AMC1311-Q1

大家好、

我的客户需要使用隔离式放大器进行电压测量、电压范围为0V-3V。  

您对此应用有何建议? 我选择两个器件、AMC1200-Q1和 ISO224B。 他们可以工作吗? 或者哪一个更好?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    如果您需要-Q1型号、则 AMC1211-Q1或 AMC1311-Q1是合适的选项。  这些器件具有0-2V 输入、因此您需要稍微衰减您的信号。  ISO224具有更宽的输入范围(最大+/-12V)。