This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2132:偏移 OPA2132U

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA132, OPA2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728351/opa2132-offset-opa2132u

器件型号:OPA2132
主题中讨论的其他器件:OPA132

您能否向我解释一下为什么使用此类架构、可通过 ADG441编程增益为1或增益为-1。 我们需要在之后更改 OPA2132U IC92
由于输出失调电压> 0.5μV μ V、因此使用了几个月

示例:

Carte H447

点测量

信号

IC96-1.

C404

IC92-7.

1V

0.19937.

0

-0.19721.

-1V

0.19936.

0.19936.

0.20145.

 

 

 

 

 

 

 

在 IC92-7引脚上、我们有一个0.20145-0.19721 = 4.24mV 的差异、与放大器规格相比、最大偏移为±0.5mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRUILHE、

    输入失调电压的变化是否大于0.5uV 或0.5mV?

    请显示您用于测量输入电压偏移的电路配置原理图。  您不能使用万用表直接测量 Vos、因为 仪表的有限输入阻抗(1-10M)可能会影响测量。

    必须使用"插入/附加 文件"链接来插入 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、输出失调电压> 0.5mV、无0.5µV μ V
    在 IC92运算放大器7的输出端进行测量。
    测量时的增益-1 =-0.19721
    测量时 Gain1 = 0.2045
    Δ= 4.24mV
    恒定输入电压= 0.19937
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电源、输入共模电压、电阻器值等 简而言之、即使是用手绘制的、也请不要描述电路、而是展示您的原理图-图片值千字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sch_E900_ma.docxSupplies+/-15V

    请参见附加文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的原理图中可以清楚地看到、变化的是增益从1变为-1时的输出电压、这与 Vos 不同。
    用于设置增益的电阻器的精度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 
    R19=R20 = 10K 0.02% VSRJ10K000
    R635 = 4.75K 0.1% R0805
    这不是增益问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚如何将增益从+1更改为-1?  IC96引脚1上的电压是否始终~0.19937V 并且您使用 IC82在增益之间进行切换?  如果是这样、我不明白为什么您在 IC92 (引脚6)的非惯性输入上显示增益1为0V、增益-1为0.19936?  如果有任何问题、它应该与您显示的内容相反。  此外、要真正测量输入电压偏移、必须在测量输出时对两个输入端子施加零输入(而不是0.19937V)。

    总之、我确信误差来自系统设置、并且 OPA132失调电压没有变化。  如果您想确认这一点、请从电路板上移除 OPA2132、并使用+/-15V 电源 测量缓冲器中的输出(Vos)或输入接地时的更高增益-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在分析中忘记了一个要点。 我希望有了这项计划,情况会更清晰。
    DG441通过配置开关的增益变化1或-1来表示开关 
    请参见附加文件

    e2e.ti.com/.../PGA-Probl_E800_me-_5F00_offset_5F00_VXI_5F00_-H447.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反相和非反相配置的理想输出电压分别为-Vdac 和 Vdac、但实际上必须包括由于 Vos 而导致的误差和 由于电阻器不匹配而导致的增益误差-请参阅下面红色文本。  此外、R||R 等效电阻器仅在输入偏置电流具有相同极性的双极晶体管输入差分对中用于消除 IB 导致的误差。  由于 OPA2132使用 JFET 输入晶体管、其中输入偏置可能具有相反极性、包括与正极输入端子串联的 R|||R 电阻器可能会使 IB 引起的误差加倍、而不是消除它-请将其移除。

    此外、OPA2132的 Vos 典型值为0.5mV、但最大 值为+/-2mV、与增益误差相结合会导致 您看到的0.20145-0.19721 = 4.24mV 的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRUILHE

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果不是仅在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis