This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR108:电流环路设计入门

Guru**** 2560550 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR108, INA826, INA2331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/727930/xtr108-getting-started-with-current-loop-design

器件型号:XTR108
主题中讨论的其他器件: INA826INA2331

我们的团队正在开始进行4-20mA 电流环路设计、并正在寻求建议或建议。

应用

 XTR108看起来是正确的吗? XTR108的推荐参考设计是什么? 提供的参考( SBOU123A 的图35)在提供的数据表图( XTR108的图2)中有许多外部结构。 还有33种发布的4-20mA 参考设计、我们的应用中是否有推荐的设计?

我们的团队非常感谢 E2E 的帮助和建议、如果需要任何澄清、请联系我们!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、
    您是否正在寻找一个4-20mA 接收器来接收来自 PMP21的4-20mA 信号、或者您是否希望重新调节 PMP21的4-20mA 输出? 我对 PMP21技术信息 pdf 的理解是、PMP21已经输出了4-20mA 信号、因此无需4-20mA 变送器。

    如果您要重新缩放 PMP21的4-20mA 输出、您可能需要考虑 XTR108以外的其他器件、除非您需要 XTR108提供的可编程增益和偏移校准。 虽然 XTR108可与各种传感器类型搭配使用、但其大部分功能都针对电阻式电桥传感器或 RTD 温度传感器。 如果您只是在寻找 V 至 I 转换器、我们确实有许多器件可以实现这一点、具体取决于您是需要2线还是3线4-20mA 环路输出。

    如果您正在寻找接收侧电路、我们可以推荐许多选项。 从 www.ti.com/.../slyy137.pdf 的第37页开始、详细介绍了一些基于运算放大器的解决方案。 另一种选择是使用 INA826等仪表放大器和电流感应电阻器来测量4-20mA 信号。 图63中的 INA826数据表中显示了使用 INA826的4-20mA 接收器的示例电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、您好、我很抱歉耽误您的时间! INA826是一个出色的选择、感谢您的建议、这对我们的设计工作非常有帮助。

    INA2331对于双通道解决方案是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    INA2331在双通道解决方案中应该可以正常工作。