This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4172:音频信号流入其他通道(四路麦克风前置放大器)

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730816/opa4172-audio-signal-bleeding-into-other-channels-quad-microphone-preamp

器件型号:OPA4172

你好

我已经创建了我的第一个 PCB 设计  
将 http://www.ti.com/tool/TIPD181上的设计 用作四通道前置放大器 OPA4172的配套器件。
电路接线:
https://imgur.com/1e0fYMw

不带接地层的 PCB 设计显示:
https://imgur.com/DmMtIYb


带接地层的 PCB:
https://imgur.com/5kgW2RJ 

我的问题是我的所有输入(麦克风1-4)都显示在所有输出中。 例如、麦克风1将显示在所有输出、2显示在所有输出等
在 PCB 轨道与输出交叉的情况下、我尝试制造另一个没有接地平面的电路、但听起来很糟糕、仍然存在相同的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑:音频馈送非常好、只是信号出现在每个输出上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您的电路板有多少层?

    您使用什么麦克风?

    所有去耦电容器必须靠近 OPAMP 放置。 否则运算放大器可能会变得不稳定。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,这个有4层,一层是专用的接地层。
    录音音频适合我的操作,去耦电容器是否真的会导致这样的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请不要感到冒犯、但布局非常不利。 :-)

    您应将组件移至更靠近 OPAMP 的位置。 去耦电容器和滤波电容器尤其如此。 您应该避免长铜布线并最大限度地减小环路面积。 最后但同样重要的是、您必须严格地分离输入和输出线路。

    如果您使用带电缆的麦克风、请使用屏蔽电缆并将电缆护罩连接到信号接地。

    再说一次、您使用的是什么麦克风?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    我对 www.ti.com/.../TIPD181的电路进行了一些分析。

    由于麦克风线路直接连接到 OPAMP 的输入端、因此此电路似乎不允许在输入端进行任何布线。 任何电缆电容都会侵蚀相位裕度并破坏 OPAMP 的稳定性。

    我认为一种更好的方法是将每个麦克风直接连接到其单独的 OPAMP 电路、并避免任何布线。 就像在链接中看到的那样。 因此、构建四个单独的放大器似乎更好。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公平地说,我希望这种奇怪的交叉喂养会有另一个原因。
    我有4个单独的引脚、虽然是通孔型、所以在我订购 SOIC 引脚之前、这应该会覆盖我。

    感谢您花时间回答我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、抱歉、我没有回答您之前的问题

    我使用 CMI-5247tf-k
    不要注意1 μ F 的上限,因为这是个错误


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    以下是我撰写的有关运算放大器 PCB 布局的一些博客、可帮助您进行下一版 PCB。

    基础知识:如何为运算放大器布局 PCB

    如何布局 PCB 以实现高性能低侧电流感应设计

    KAI 是正确的、因为长布线会影响放大器的稳定性、因此我建议将麦克风连接到 PCB 或更改反馈电容器、以确保放大器与您的设计中包含的电缆电容保持稳定。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    去看看吧
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚刚检查了我在帖子开头附加的图片、并注意到我附加了错误的图片。

    出于某种原因、我的反馈电阻器应为12p、R4和 C6应为50 olm 和2.2uf。


    无论哪种方式、我都很感激帮助、我使用4个单独的板解决了问题、直到我能够产生理想的板

    此致
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应为12p*
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您可以使用更抗驻极体麦克风电缆电容干扰的改进电路。

    您期望的电缆长度是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于麦克风端、大约10cm、模拟端大约20cm

    遗憾的是、我无法直接在电路板上执行、因为我需要一些距离才能完成项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    反馈电容器 R2A-D 是否真的是2.2uF? 与参考 design...it 相比、该值应约为20pF。

    如果是、最有可能是您的问题。 在这种情况下、会出现许多错误-主要是各种麦克风信号绕过放大器、而"其他"放大器对信号路径进行反向驱动。

    拆下2.2uF C2并更换几 pF、它应该可以正常工作。

    另外-增大 C1的大小。 麦克风具有非常低的电源抑制(PSRR)-因此电源的任何"调制"都将出现在输入上轻微衰减。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将使用以下方案:

    此方案允许更长的麦克风布线。 此外、驻极体麦克风的电源电压也会进行滤波。 正如 Paul 已经提到的、这可以显著稳定放大器。

    e2e.ti.com/.../andreas.TSC

    Kai