This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:inA826

Guru**** 2576315 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA2180, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729124/ina826-ina826

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA2180UCD3138

如今 、我始终收到一个标记、即"此终端用户无资格接收免费样片"。

我没有输入 最终用户。

在通过 SCM 订购之前、我在快速获取要测试的样本方面感到有些松饼、这是一个漫长的过程。 如果我们没有测试电路、让他们购买是非常危险的。

 我在这里有什么问题?

相关器件为 INA826

我已经准备好使用 PCB 来组装和测试我的传感器。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我想帮助您检索 INA826的样片。 请直接向我发送电子邮件、以便我们可以解决此问题。 我的电子邮件是 l-soto@ti.com。

    谢谢、

    Lyris Soto
    精密放大器|产品营销工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    我不确定问题是什么、但这似乎是 TI eStore 的问题。 我建议您联系 TI 一般支持:
    www.ti.com/.../call-ti-support
    向下滚动到页面中间附近的区域、以获得电话/聊天和电子邮件支持。

    此致
    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    您是否能够获得样片? 如果您仍对此有疑问、请告知我们。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    感谢您对该器件的询问。

    我没有机会拨打 您给我的电话号码。

    我明天会给他们打电话 来帮助修复系统。

    Thnx 很多

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis

    幸运的是、我发现 INA826太慢了。

    但是、在研究 INA2180系列时、我意识到我真正需要 的是一个放大器、它可以从快速霍尔传感器中移除 Vcc/2 CM。 那么、现在我们有双极输出。 之后、我将添加一个快速"整流器"-使感测到的输出为单极。 然后、UCD3138使用 该信号 进行电源控制。

    但是、我可能不需要 执行所有这些操作:电流输入 ADC 可能 具有移除 CM 并处理电流感应原样 Froma 霍尔器件的算法?

    感谢您在这方面提供的任何帮助。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    INA2180和 UCD3138分为 INA826不同的团队、我们需要将此主题转移给相应的团队。 您还提到了电流输入 ADC。 如果您要使用 TI ADC、该团队将是您的起点。 您知道要考虑哪种 ADC 吗?

    此致

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis

    Thnx 作答。  

    我们使用传感器和 TI 放大器设计的产品是独立的、具有模拟输出、主要是数字等效产品。

    因此、我们不知道终端用户如何处理 其感应到的信号。

    但是、当我们将 UCD3138用于我们的系统产品时、输出当然会进入 UCD 芯片的 ADC

    这些传感器中将嵌入 MSP430。

    野兽仍在演变中。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin

    在您进一步启动设计后、如果您遇到问题、请发布另一个回复或使用器件型号创建新主题帖。 这样、线程被分配给正确的组。

    谢谢
    Dennis