This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2252A:需要热阻抗

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2252A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732055/tlc2252a-thermal-impedance-required

器件型号:TLC2252A

您好!

我们希望在其中一个设计中使用 IC LC2252A。 您能否向我发送与数据表中未提及的热阻数据相同的热阻数据。

此致、

Sameer A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!

    我可以为两种最常用的 TLC2252A 封装提供一些近似的结至环境(θja)数:

    TLC2252AIDR 8引脚 SIOC (8D) θja≈79.8°C/W

    TLC2252AIPWR 8引脚 TSSOP (8PW)θja≈149.4°C/W

    TLC2252A 是一款超低功耗 CMOS 运算放大器。 每个放大器的工作电流仅为35uA、拉电流时最大输出驱动电流小于1毫安、灌电流时仅为几毫安。 因此、在正常运行时、该器件功耗低、并且不会产生太多的自发热。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis