This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA280:放大器论坛

Guru**** 2761125 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731400/pga280-amplifiers-forum

器件型号:PGA280
主题中讨论的其他器件:ADS1263

在将 PGA280评估为 ADS1263的前端时、我当前遇到由寄存器4:0x49标记的一致错误。 这表明输入放大器中存在问题。

遗憾的是、PGA280数据表指定了错误位、但并未指定确切的条件(图49有所帮助、但并不十分精确)...
是否可以获得有关触发寄存器4每个错误位的阈值或确切条件的更多信息?

例如、我当前遇到 IAR 和 IOV 错误。 IAR 的阈值是多少(VIN < VSON+2.5)和(VIN > VSOP-2.5)? IOV 的阈值是否相同?

注1:PGA280的输入为恒定直流电压。 正如您在下面的 reg11上看到的、我正在使用最长的错误标志抑制时间、因此这不是一个杂散条件。
注2:在读取错误位后、我向所有错误位写入0xff 以进行清除。 我可以看到、当器件多次使用0x4D 引导并在清除后更改为0x49时、清除会生效。

有关我的设置的更多信息:

pga280reg0=0x18=24
pga280reg1=0x0=0
pga280reg2=0x0=0
pga280reg3=0x3f=63
pga280reg4=0x49=73
pga280reg5=0x47=71
pga280reg6=0x42=66
pga280reg7=0x0=0
pga280reg8=0x67=103
pga280reg9=0x0=0
pga280reg10=0x0=0
pga280reg11=0x3c=60
pga280reg12=0x0=0


引脚电压:

4:VSOP=3V3
5:VSON=0 (也尝试了-2.6V)
6:VSP=11V
11:VSN=0V (也尝试过-2.6V)
12:DGND = 0V
13:DVDD = 3V3

3:0V6至1V3 (来自 ADS1263)

7、10:INP1=INN2:1.27V (尝试的范围为0.2至3.0伏,产生相同的误差)
8、9:INP2=INN1:0.32V (不应影响 B1和 A2均开路、C2闭合、请参阅上文第6部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    误差条件如下:  

    1. IARerr: 任一输入放大器的输出饱和(通常与 VSN 或 VSP 相差几百毫伏)。  
    2. ICAerr:输入钳位二极管在任一输入放大器上均处于活动状态。 如果输入缓冲器未激活、则可能导致高于预期的输入偏置电流。  
    3. OUTerr:输出级无法提供必要的输出-例如、尝试输出超出 VSON 或 VSOP 的电压。
    4. GAINERR:增益网络过载。
    5. ioerr:任一输入放大器的输入电压都足够接近 VSN 或 VSP 轨以降低性能。

    在工作台上测试两个 PGA280单元时、当任一输入与 VSN 相差1.2V 左右时、会发出 ioerr 信号;当电压与电源轨相差400mV 时、会发出 IARerr 信号。 但是、这两个限值可能会随温度和工艺变化而变化、并且在某些器件上、可能会从数据表中指定的任一电源轨接近2.5V。  

    在您的情况下、当 C2关闭且 VSN=VSON 时、负输入放大器输入将被拉至 VSN、从而导致输入过载和输入放大器饱和。 如果需要在输入接近0V 的情况下运行、我建议将 VSN 连接到-2.6V、将 VSON 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis