主题中讨论的其他器件: TCA9548A
尊敬的所有人:
我正在测试自己的专为3电极和4电极传感器设计的电子产品。 我回顾了 OX-A431 Alphasense 传感器的过去4天、它出现了长达4小时的信号下降、然后器件被复位、信号恢复为原始值。 工作电极和辅助电极都发生了这种情况。
我将另外3个传感器(属于 Alphasense A4系列) 连接到同一个器件、它在工作电极(而非辅助电极)处同时出现相同的信号下降。 这发生了两次。
LMP9100在3引线电流测量单元中工作、并在每次读取之间进入待机状态。 传感器是否会进入睡眠模式、并在复位后进入3引线电流测量单元?
A 点是复位的时间。
非常感谢。