This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219

Guru**** 2787995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA240, INA181, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731446/ina219-ina219

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA240INA181INA180

您好!

我使用 INA219来监控传动器(24伏)和 电流(0至10A)根据负载,传动器由 PWM (脉宽调制)控制。

我使用的 R SHUNT = 0.02 Ω。

因此、我问这个 IC 是否能够测量由 PWM 控制的传动器的电流形式(0至10A)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hani、您好!

    感谢您使用我们的论坛。 对于 PWM 电流、除非 PWM 非常慢、否则通常不推荐使用 INA219。 对于高侧和串联实施、我们建议使用 INA240。 对于低侧、我们建议使用 INA181。 但是、对于这些应用、您将需要一个外部 ADC。 您将什么频率和占空比用于 PWM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。 我正在使用占空比(%96)。 计算出的频率将在(%96)处为63Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hani、您好!

    由于 INA219是我们的旧器件之一、因此我们没有将其描述为输入端的大阶跃响应、如 INA180等其他数据表中所示(下图)。  这也表明当时它并不是设计中的主要关注点。  因此,它可能无法处理在<(1/63s*4/10=15.8us)时间范围内快速从~0V 升至24V 的输入。  此操作可能会导致器件突然或逐渐发生故障。  或者、当 PWM 处于低电平时、稳定时间可能使得无法正确测量电流。  因此、我将使用上面推荐的器件之一。