This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:顶部部件标记更改

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731576/lmc7101-top-part-marking-changes

器件型号:LMC7101

您好、E2E 社区、

我观察到封装5引脚 SOT23顶部标记已从没有"."更改为"." (点)、现在使用'.'。 指定器件标识之前的点。 是否有任何 PCN 或文档可用于此更改? 希望听到您的回答。

注意:例如、我只使用器件 LMC7101BIM5X/NOPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junn年、

    LMC7101BIM5X/NOPB 将在顶部有一个槽口、在底部有一个点来标记方向。 过去两年或更长时间就是这样。
    您能否提供图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回答。 请参阅随附的我在 device.e2e.ti.com/.../LMC7101-comparison.pdf 上观察到的样片照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junn年、

    我向产品工程师询问了这个点。 我希望明天、可能是星期一有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Junn年、

    对所有 SOT 器件(SOT-23、SOT-223、SOT-SC70)实施引脚1点标记有了更改
    目的是帮助对齐。 这只是一个微小的符号变化。 没有进行其他更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、
    感谢您提供此信息。