This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA827:内部电阻器的容差

Guru**** 2910250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729982/ina827-tolerance-of-internal-resistors

器件型号:INA827

8k、10k 和50k 内部电阻器的容差是多少?

大多数器件测量 结果、总和、大约为68k。  至少在5%以内。

一些器件的测量值约为75k 欧姆或更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    8k 电阻器应非常精确、因为它们决定了增益、而 INA827的额定增益误差小于+/-0.4%。

    对于10k 和50k 电阻器、它们显示非常精确且匹配的比率非常重要。 该比率决定了共模抑制比的良好程度。 但它们的绝对值与差分放大器级无关。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis