This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:BUF634的要求检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634, OPA569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729934/buf634-requirement-check-about-the-buf634

器件型号:BUF634
主题中讨论的其他器件: OPA569

大家好、

我的客户计划使用缓冲器从放大中驱动高电流。

以下是基本要求:

输出电流 最好在0~300mA 范围内。 0~250mA 是可接受的。

2.电阻器负载约为3.5欧姆至5欧姆。

工作温度是室温。

请帮助回答以下问题:

BUF634是否符合上述要求? 如果没有、您有建议吗?

2.数据表显示 BUF634可以输出250mA 电流。 那么 、电流是固定的、还是最大电流? 电流将根据电压摆幅和电阻器负载而变化?

3.客户使用 SOIC 封装、如果输出电流为250mA、他们是否需要在  器件表面添加散热器? 是否需要考虑 PCB 布局?

3.对于最大300mA 的电流、您是否推荐其他器件?

请查看上述问题!

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    3.5R 可能有点过低。 BUF634是针对100R 负载而指定的。

    3.5R 负载的问题是、当驱动高电流通过它时、输出电压摆幅将非常低、这会导致 BUF634输出级上出现较大的压降。 这会显著增加 BUF634的热量。 此外、在这种重负载下、失真因子会上升。

    因此、在任何情况下、我都将使用具有适当散热器的 TO220封装 BUF634、并使用更低的电源电压为其供电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA569是更好的选择。 以最小电源运行以降低功率耗散。 根据客户希望在终端应用中使用的速度、检查运算放大器的 BW 和压摆率。 下面的链接将帮助进行功率耗散和热设计。 我们可以查看客户提出的原理图。 如果您需要更多帮助、请直接向我发送电子邮件。
    4. TI 高精度实验室-运算放大器:功率和温度
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis