This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:如何判断器件所需的总电流?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/730052/ina826-how-to-judge-the-total-current-the-device-needed

器件型号:INA826

降级器、

  我想在我的产品中使用 INA826、每套12个。 但是、我发现静态电流仅为300uA、无法找到我需要提供的总电流。 所有条件下的总电流为300uA?

请帮我、非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    INA826的典型静态电流 Iq 为200uA、但在温度范围内、静态电流可能会增加至300uA。

    为了确保您了解、 IQ 不包括提供给输出负载的电流、 负载电流拉取时也必须来自正电源、而负载电流灌入时则必须来自负电源- INA826可能灌入或拉出的最大负载电流称为短路电流、其典型值为+/-16mA。  因此、根据您的负载条件、其中一个电源的总拉电流或灌电流可能高达16.3mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis