This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:输出阻抗

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/729207/opa197-output-impedance

器件型号:OPA197

当 OPA197用作具有24V 电源电压的通用直流同相放大器(单电源)时
最小输出阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看数据表的图14和15、了解 OPA197可驱动的输出电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konno-San、

    kΩ 数据表、OPA197开环输出阻抗 Zo 在极低频率和直流条件下约为3k Ω 图 29图如下所示。 这是一个典型值、我们不提供最小或最大 Zo 值、但 即使 它有所变化 、对闭环输出阻抗 Zout 的影响也很小。

    当 同相放大器中的运算放大器环路闭合时、您建议 Zout 与 Zo 值相比变得非常低。 Zout 与 Zo 相关的关系如下:

    Zout = Zo /(1 + AOLβ)        

    其中:AOL 是开环增益、β= Ri /(Ri + RF)        

    RI =输入电阻、RF =反馈电阻

     

     kΩ 单位增益缓冲器、RF = 0且 Ri =∞Ω 且 β= 1、并且在数据 表电气特性表中使用 Zo = 3 μ F 直流且 AOL = 120dB (106V/V):

    Zout = 3000 μ Ω ( 1 + 106V/V )= 0.003 Ω

    因此、闭环输出阻抗 Zout 非常非常低。 更改 Zo 或 AOL 仍会导致类似的低 Zout。

    电源电压电平对 Zo 的影响最小。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis