This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:DSO 应用中的 LMH6518过驱

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732792/lmh6518-lmh6518-overdrive-in-dso-application

器件型号:LMH6518

您好!

我的客户在500MHz 带宽 DSO 应用中使用 LMH6518。 当 LMH6518的输出驱动超过500MHz 时、会观察到较大的偏移(几百 mV)。 这是正常的吗? 我们可以做些什么来解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    "过度驱动"是什么意思? 内置过压钳位设置的电压值是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    输入和输出为直流耦合单端输入差分输出。 VIN+用作信号输入、VIN-是固定的2.5VDC。 VCM=1.25V。 将2.5V 失调电压、560mVpp、500MHz 信号放入 VIN+并测量 LMH6518的输出。当6518配置为0x40a (LG -1.14dB)时、6518输出正常。

    但 当我配置 HG =34.86dB 时、会产生较大偏移、并且 ADC 无法对任何交流信号进行采样。  

    图1 0x417(HG 24.86dB)

    图2 0x413(HG 34.86dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    查看数据表的图59:在"HG"模式下、前置放大器级的增益为30dB。 如果输入信号为560mVpp、这将导致前置放大器输出端产生17.7Vpp 信号、这是不可能的。 因此、前置放大器完全被过驱! 解决方法是、如果您的输入信号如此高、则不会将前置放大器设置为"HG"模式、而是仅设置为"LG"模式。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    如 Kai 所述、在 HG 设置下应用560mVpp 时、前端前置放大器增益级过驱、这可能是产生较大输出失调电压的原因。 是否有任何理由使用 HG 设置而不是 Lg 设置来传输560mVpp 信号? 为了更好地了解钳位特性、您可能需要参阅数据表的第31页。

    此致、
    Rohit