This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV172:TLV172IDCKR SC70封装视图图像确认

Guru**** 1822420 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TLV172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728052/tlv172-tlv172idckr-sc70-package-view-image-confirmation

器件型号:TLV172
主题中讨论的其他器件:OPA172

你(们)好  

在 TLV172IDCKR 数据表中、没有 SC70 pcakge 视图图像。

在 OPA172数据表中、显示了 SC70 pcakge 视图图像。

现在、客户想知道 OPA172的这个视图图像是否与 TLV172相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    与之前版本的数据表相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户希望您将此封装图像添加到 TI 在线数据表中。 这是否正常?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TLV172数据表已更新、以包含每个封装型号的引脚分配信息。

    谢谢、

    Tim Clayomb