This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA314:如何稳定驱动 A 类 NMOS 级输出的运算放大器?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA314, TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732732/tina-spice-opa314-how-to-stabilize-a-an-op-amp-driving-a-class-a-nmos-stage-output

器件型号:OPA314
主题中讨论的其他器件:TINA-TITL972

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、精密运算放大器团队、

我需要在 OPA314闭环内驱动一个 NMOS A 类级、很明显、我遇到了稳定性问题、即使没有阶跃输入、也会在简单的 TINA-TI SPICE 仿真中清楚地显示这些问题(请见附件)。

e2e.ti.com/.../OPA314_2B00_NMOS.TSC

因此、您建议如何稳定此电路? 请注意、补偿后、我需要保持超过10kHz 的闭环带宽。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我想您是指这样的东西?

    e2e.ti.com/.../OPA314_5F00_NMOS.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA314_5F00_NMOS_5F00_ph.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    您的电路不稳定来自 NMOS 提供的额外电压增益。

    如果您需要 A 类输出、请尝试使用 TL972。 它具有内置的 A 类输出。 它还具有单位增益稳定特性。

    起亚的解决方案将共源极更改为共漏极(源极跟随器)、以摆脱 NMOS 提供的环路电压增益和反转。

    我使用了电容分压器来消除40dB 环路增益、并通过添加10欧姆电阻器将 NMOS 电压增益限制为10 (20dB)、该电阻器还会限制 NMOS 输出负摆幅。 20- 40dB =-20dB 效应可降低环路带宽和内部延迟(这将来自更高的带宽)、从而在 NMOS 输出端实现更大的相位滞后(如果负载具有电容)。

    该电容分压器还会在某些频率下增加交流正向增益。 我在输入端添加了一个低通滤波器、以抵消这一增加的增益。  如图所示、这可提供高达17kHz 的平坦0dB 增益、即-3dB。 231kHz 时、环路相位裕度为73度。 LPF 不会降低运算放大器噪声的增益。

    我连接了正向增益和环路稳定性 Tina 电路。 如果需要、您可以进一步微调。 请注意、我交换了文件名。 "bode"是正向增益设置、另一个是环路波特设置。

    e2e.ti.com/.../5732.OPA314_2B00_NMOS.TSC

    e2e.ti.com/.../OPA314_2B00_NMOS-bode.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的方法。

    e2e.ti.com/.../OPA314-Stability-Analysis.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    我更喜欢 Tim 的解决方案而不是我的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    顺便说一下、通过用合适的电流源替换欧姆负载 R1、可以构建非常好的音频放大器、如此处所示

    sound.whsites.net/project83.htm

    和这里

    www.geocations.ws/.../audio_amplifiers.html

    当然、需要更高的电源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个你可能会发现有趣的附属品

    e2e.ti.com/.../5545.Stability-for-Op-Amps-Part-5.pdf