This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV612:双通道中是否有一个运算放大器引脚悬空、这将导致运算放大器的正常运行失败?

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732435/lmv612-is-there-an-op-amp-pin-floating-in-the-dual-channel-which-will-cause-the-normal-operation-of-the-op-amp-to-fail

器件型号:LMV612

LMV612仅使用 A、B 不使用、但在设计时忘记处理 B、从而导致+INB、-INB、OUTB 全部处于悬空状态、这将导致什么、A 将无效?
该产品即将发布、不想修改原理和 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rengui:

    不推荐! 未连接的 OPAMP 可能会振荡、这会对已连接的 OPAMP 产生影响。 此外、电源电流也会增加。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui 您好!

    Kai 正确。 不建议这样做! 未使用的放大器将处于未知状态、导致其可能振荡和/或增加静态电流。

     博客《 未使用的运算放大器-该怎么办?》介绍了我们为未使用的放大器推荐的配置。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我要问的是、连接运算放大器将异常工作或发生故障? 我可以承受功耗的增加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    我的主要问题是、功率的增加可能会因温度的升高而损坏您的器件。 我不建议按原样投入生产。

    温度的升高也可能影响正确配置的运算放大器的性能、并可能缩短器件的寿命、因为它将在更高的温度下运行。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有反馈表明运算放大器引脚悬空并导致故障?

    我只使用了 LMV612的 A、B 的3个引脚都悬空。

    TI 是否有与 LMV612封装兼容的运算放大器、但移除 B 运算放大器?

    这样、我就不需要修改原理和 PCB。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    尽管通道 B 的所有引脚(输入和输出)都是悬空的、但电源电压仍然连接到通道 B 运算放大器。

    我不知道一个器件与 LM612具有相同的引脚输出、但仅使用通道 A

    谢谢、

    Tim Claycomb