This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4374:OPA4374测试精度偏差

Guru**** 2500885 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/732766/opa4374-opa4374-test-accuracy-deviation

器件型号:OPA4374

尊敬的 TI:

   我的客户使用 OPA4374来测试产品的当前负载、他们发现有几个部分的测试结果 是偏差、他们更换了电路板上的新 OPA4374、测试结果将是正确的。

   正确的负载值为5A、偏差值为3.5A 或7A、原理图如下所示、请帮助检查设计是否存在问题或 IC 质量问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试偏差器件放入新电路板、测试仍然错误、因此器件会出现故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    OPAMP 的电源电压是多少?

    请注意、OPAMP 的输出无法完全降至负电源轨。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这是失调电压问题吗? OPA4374在25°C 时的最大失调电压为5mV。 查看您的电路、5A 至3并联5m Ω 电阻器(需要1.67m Ω 电阻器)将产生仅8.35mV 的输入电压。 这非常接近器件允许的偏移、这意味着您可能会出现高误差。

    例如、如果失调电压为5mV、则由于失调电压为100mV、您将获得输出电压。 对于5A 输入电流、输出为167mV。 因此、总输出电压为267mV、这意味着误差为38%!

    每个器件具有不同的失调电压、有些比其他器件更差、因此更改器件会更改结果。 您可以选择较低的失调电压器件、以使误差更低、或者您可以更改电路、以便在 Rsense 上具有更大的压降。 此外、您是否对您的系统进行了任何校准? 执行校准会大有帮助。

    保罗