This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:以直流精度间接驱动电容负载

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728797/lm324-indirectly-driving-capacitve-load-with-dc-accuracy

器件型号:LM324

您好!

 我能否获得有关以下电路的更多详细信息(包括电路计算)以获得稳定的电压基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praful、

    我们提供了讨论 TI 运算放大器稳定性问题的学习视频:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praful、

    Kai 正确-具体视频为10.6: training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-6

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul,

    我用以下值设计了我的电路(在上一篇文章中给出):
    1. Cf= 100pF、50V、0603
    2. RF = 22K、1%、0603
    Riso = 47E、1%、0603
    CL = 0.1uF、50V、0603
    此外、我在运算放大器的输入引脚之间直接添加了100pF 的电容。 同相引脚连接到1.65 VDC。 (1.65VDC 需要用作 ADC 的基准)

    对于80MHz 至1GHz 的应用频率范围、我仅观察到110MHz 至120MHz 的增益峰值、这会导致 ADC 引脚上的偏移增加。 否则增益响应曲线为20dB/十倍频程。

    请告诉我、如何进一步降低该增益峰值。

    提前感谢。

    Prafulla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prafulla、

    该电路中是否使用了 LM324? 您的频率范围是否真的是80MHz...1GHz?

    您能否发布应用原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prafulla、

    需要原理图。 我还强烈建议移除运算放大器输入引脚之间的电容、这通常不是必需的、并且在大多数情况下只会导致稳定性问题。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我使用此电路生成1.65V 的直流偏移基准电压、用于我的 ADC 测量(电流为11mA 至6A)。 目前、我使用的是 MCP6L01运算放大器、需要将其替换为 TI 器件(如果增益峰值仍未解决)。  在电路板上执行 RS 测试(IEC61000-4-3)时 、使用了80MHz 至1GHz 频率范围的辐射、而基准电压显示了110MHz 至150MHz 频率范围内的峰值。 这会导致直流偏移漂移、从而导致错误的 ADC 测量。 如果我移除运算放大器输入引脚之间的100pF 电容、则在110MHz 至300MHz 范围内观察到相同的峰值。 对于其余频率范围,基准电压保持稳定。  

    请向我推荐"设计帮助"。

    下面是我的电路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praful、

    抗辐射干扰的最佳方法是添加屏蔽。 只需拿一块金属、将其连接到合适的信号接地并覆盖易受影响的电路。

    在任何情况下、您的电路都不稳定、需要进行修改。 此外、正如 Paul 已经提到的、OPAMP 输入之间的100p 电容器会严重降低相位裕度、并可能导致不稳定和振荡。

    我会尝试以下电路:

    假设 OPAMP 的开环输出阻抗高达2k、则相位稳定性分析表明、该电路可以与单位增益频率低于1MHz 的 OPAMP 结合使用。 但是、如果您采用更快的运算放大器、则应省略 C3!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的支持。 我对您的给定电路进行了 RS 测试、发现频率范围为210MHz 至220MHz 的增益峰值。
    然后、我将 C2更改为1nF 而不是10nF、从而导致无增益峰值。 (R3 * C2 = R2 * C1)

    请分享您对上述给定电路的注意事项和计算结果。

    此致、
    Prafulla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果工作正常、则取1n。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    感谢您的支持。 请分享您在上述给定电路设计计算中的注意事项和参考资料。

    此致、

    Prafulla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praful、

    由于您的 OPAMP 来自微芯片、而且我的数据有限、因此我已经完成了简化的相位稳定性分析。 由于您的 OPAMP 消耗的电源电流非常小、我假设最坏情况下的开环开路阻抗为2k。 °°组件、这会在2kHz 时产生34 μ V 的相位裕度、在100kHz 时产生86 μ V 的相位裕度。 因此、电路应稳定运行:

    e2e.ti.com/.../praful1.TSC

    Kai