This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:电流感应放大器

Guru**** 1812520 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA181, INA213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/731528/ina180-current-sense-amplifier

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA181INA213

您好!

我需要测量5安。 230V 网络单相交流、约为50m Ω。

无需测量电压或功率。 我是否可以使用 INA180XX 或应该使用哪个部件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdullah、

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 您计划如何放置 INA180来测量电流? 我担心共模将超出器件最大额定值。 能否提供您想要做什么的基本图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick  

    感谢您的回答。  

    我认为图片说明了我要做的事情

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    我假设您以某种方式偏置您的变压器输出。  否则、您可能会面临在超出其共模规格的情况下运行器件的风险。  此外、看起来您正在尝试测量双向电流、这对于 INA181来说很好、但对于 INA180来说不是很好。  根据信号的频率(50Hz)、INA181具有足够的带宽限制和压摆率。  至于分流器、您可能需要将其降低至25m Ω、以便不会对输出进行轨供电。  下面是 TINA 原理图、我认为其中显示了 INA181可以执行您想要的操作。 在第二幅图中、我展示了您在电流范围内可能会遇到的误差。  此工具实际上可以在 产品页面的右侧找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回答、很抱歉让您感到困惑。

    让我再次解释一下、我需要在整个范围内测量0.05 ~ 5安培交流电、误差小于%1。我认为使用 INA181是不可能实现这一点的。  

    您是否认为它可以大约花费0.50美元来完成。

    您可以向我推荐另一个放大器系列。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    满足所有这些要求是一项挑战。  不过、我想您可以与 INA213近距离接触。  我强烈建议使用 INA213B 或 INA213C。  如果您至少购买了一千件、版本 B 将帮助您达到价格点。  但是、要在整个范围内满足您的误差要求、您需要使用 C 版、因为它具有更好的增益误差、也是工具曲线(如下所示)所依据的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick 感谢您的帮助