This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212-Q1:降低电流消耗

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/728393/ina212-q1-to-decrease-current-consumption

器件型号:INA212-Q1

尊敬的所有人:

您能否告诉我如何降低电流消耗?

我 会考虑系统关闭时的电流消耗。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当系统关闭时、功耗应为零、除非您有电流流动的泄漏路径。 如何关闭电源? 请展示您的电路原理图、以便我们了解您要做的事情。

    此外、请查看随附的应用报告。

    e2e.ti.com/.../Power_2D00_Saving-Topologies-for-TI-Current-Shunt-Monitors.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao

    这是否解决了您的问题? 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与我的客户检查详细信息系统。
    检查后、我将提供原理图并要求您进行检查。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takao、

    我们现在大约一个星期没有听到您的声音。 因此、我们假定您不再需要支持来降低客户的电流消耗。 因此、我们将关闭该线程。 但是、如果您仍然需要支持、请上传原理图或与此主题中的 TI 员工之一联系、以私下共享原理图。